Termostati programmabili
Product types shown: 2

TP5001
TP room thermostats are typically used in conjunction with a boiler and wall hung radiator heating systems. However, they can also be used in other heating systems where reference room temperature is used to switch the heat source either directly or via zone valves.TP5001 offers all the features from the RET variants in addition it has full heating schedule control. A schedule can be set to suit the user’s heating demands, this can significantly reduce the cost of heating the home by only heating the building when necessary.The TP5001 can be set to 5-2Day schedule or 24Hr depending on user preference. If required, the schedule can be deactivated, and the device can be used manually like a room thermostat. 4 event times can be selected (2 heating periods) for morning and evening.

TPOne
La piattaforma del termostato ambiente programmabile TPOne offre nuovi livelli di interazione intuitiva. Il versatile display con matrice a punti utilizza icone e informazioni testuali di facile lettura per fornire feedback sullo stato e sulle impostazioni all’installatore e all’utente. Quando il display viene attivato, la retroilluminazione si accende e vengono fornite indicazioni su quali pulsanti premere per regolare la temperatura o navigare nel menu delle impostazioni.
La regolazione Cronoproporzionale, Compensazione del carico è il sistema di regolazione termica predefinito che fornisce maggiore comfort e una migliore economia rispetto al controllo On/Off standard. È comunque possibile selezionare anche il controllo On/Off standard.
Se è impostata la modalità cronoproporzionale, il termostato regola il sistema su una durata del ciclo fissa e quindi determina la durata dei periodi ON/OFF all’interno di ogni ciclo in proporzione al carico.
L’algoritmo di controllo usato per determinare i periodi ON/OFF utilizza una routine proporzionale e integrale (PI) per eliminare lo scostamento normalmente associato a una regolazione ON/OFF o a una regolazione proporzionale semplice.
La regolazione cronoproporzionale assicura un comfort notevolmente maggiore e migliora in genere l’efficienza della caldaia grazie a una ottimizzazione della temperatura dell’acqua.
Per TPOne abbiamo riprogettato le opzioni di accensione del riscaldamento. L’accensione standard è predefinita e fornisce riscaldamento istantaneo al momento pianificato. È possibile selezionare anche le nuove funzionalità di accensione dinamica Ritardo e Ottimizzata. L’accensione ritardata mette in pausa l’avvio del riscaldamento all’orario predefinito in base alla differenza tra la temperatura ambiente e quella richiesta, riducendo il consumo energetico. L’accensione Ottimizzata esegue il monitoraggio della differenza tra la temperatura ambiente e quella richiesta e calcola l’orario migliore per accendere il riscaldamento, in modo da arrivare al setpoint all’orario impostato.
Ogni giorno, entrambe le funzionalità consentono la regolazione dinamica in base alla precisione delle prestazioni, per assicurare un controllo più accurato ed eliminare l’esigenza dell’impostazione e della regolazione manuale.