Valvola per acqua azionata dalla pressione
Product types shown: 5

WVFX
Pressure operated water valves types WVFX and WVS are used for regulating the flow of water in refrigeration plants with water-cooled condensers. The pressure operated water valves give modulating regulation of the condensing pressure within defined limits during operation. When the refrigeration plant is stopped, the cooling water flow is shut off automatically. Pressure operated water valves can be used with flammable refrigerants. Double sealing between the refrigerant and the water line ensures that in case the bellows damage and the refrigerant leak, it cannot enter into the water. This severely limits the safety implications. It means that the valve can be used together with a double walled heat exchanger and water circuit in such a system does not need to be considered as a part of the installation for flammable refrigerants (EN378-1:2008, clause 4.4.2.2).

WVO
La valvola a pressione per acqua di tipo WVO viene utilizzata per regolare il flusso d'acqua negli impianti di refrigerazione con condensatori raffreddati ad acqua.
La valvola dell'acqua azionata dalla pressione regola in modo modulante la pressione di condensazione, mantenendola costante durante il funzionamento. Quando l'impianto di refrigerazione viene arrestato, il flusso dell'acqua di raffreddamento si interrompe automaticamente.
La valvola dell'acqua a pressione può essere utilizzata con refrigeranti infiammabili. La doppia tenuta tra il refrigerante e la linea dell'acqua garantisce che, in caso di danneggiamento del soffietto e conseguente perdita di refrigerante, quest'ultimo non possa disperdersi nell'acqua. Ciò riduce drasticamente i rischi per la sicurezza.
Ciò significa che la valvola può essere utilizzata insieme a uno scambiatore di calore a doppia parete e che il circuito idraulico in tale sistema non deve essere considerato parte dell'impianto per refrigeranti infiammabili (EN378-1:2008, clausola 4.4.2.2).