Micro Plate™ Brazed Plate Heat Exchangers
Product types shown: 12

H30-C
Condenser optimised for high efficiency in water loop systems with capacities between 2 – 20 kW. The new innovative Micro Plate technology improves heat transfer and because of the reduced amount of material used, it is very compact.
The H30-CW is designed to work efficiently with close temperature approaches to meet demands for high efficiency in food retail applications. The low hold-up volume reduces the refrigerant charge and offers valuable savings.
40% charge compared with a traditional BPHE. The ideal solution to meet the world`s climate and energy spirations.
XB05
XB05M ir lodēts vara siltummainis, kas konstruēts un konfigurēts lietošanai centralizētās apkures vai dzesēšanas sistēmās vai citās apkures shēmās.Mikroplākšņu siltummaiņi — revolucionāra tehnoloģija, ko piedāvā Danfoss. MPHE raksturīga unikāla plākšņu kombinācija, kas nodrošina efektīvāku siltuma vadīšanu nekāiepriekšējie siltummaiņu modeļi.

XB12
XB 12 ir vara lodētais siltummainis, kas izstrādāts un konfigurēts centralizētās apkures, centralizētās dzesēšanas un citām apkures shēmām. Siltummainis XB12 ir pieejams ar plākšņu gofrējumu H, M un L. Ir pieejama siltummaiņa 1 pakāpes (ar 4 savienojumiem) un 2 pakāpju versija (ar 6 savienojumiem). Siltummaiņu izmērus var noteikt, izmantojot Danfoss aprēķinu programmatūru “Hexact”, ko var lejupielādēt vietnē hexact.danfoss.com. Mikroplākšņu siltummaiņi — revolucionāra tehnoloģija, ko piedāvā Danfoss. Siltummaiņiem MPHE ir raksturīga unikāla plākšņukombinācija, kas nodrošina efektīvāku siltuma vadīšanu nekā iepriekšējie siltummaiņu modeļi.

XB25
Micro Plate Heat Exchangers - a revolutionary technology from Danfoss.
Characterized by their unique plate pattern, MPHEs enable heat to be transferred more efficient than any previous model of heat exchangers.
XB25 is copper brazed heat exchanger, designed and configured for District Heating, District Cooling and other Heating applications.
XB37
XB61 ir lodētais vara siltummainis, kas konstruēts un konfigurēts lietošanai centralizētās apkures vai dzesēšanas sistēmās vai citās apkures shēmās.
Mikroplākšņu siltummaiņi — revolucionāra tehnoloģija, ko piedāvā Danfoss. MPHE raksturīga unikāla plākšņu kombinācija, kas nodrošina efektīvāku siltuma vadīšanu nekā iepriekšējie siltummaiņu modeļi.
XB52
XB 52 ir vara lodētais siltummainis, kas izstrādāts un konfigurēts centralizētās apkures, centralizētāsdzesēšanas un citām apkures shēmām. Siltummainis XB 52 ir pieejams ar plākšņu gofrējumu M. Ir pieejama siltummaiņa 1 pakāpes (ar 4 savienojumiem) un 2 pakāpju versija (ar 6 savienojumiem). Siltummaiņu izmērus var noteikt, izmantojot Danfoss aprēķinu programmatūru “Hexact”, ko var lejupielādēt vietnē hexact.danfoss.com.
Mikroplākšņu siltummaiņi — revolucionāra tehnoloģija, ko piedāvā Danfoss. MPHE raksturīga unikāla plākšņu kombinācija, kas nodrošina efektīvāku siltuma vadīšanu nekā iepriekšējie siltummaiņu modeļi.
XB59
XB59 ir lodēts vara siltummainis, kas konstruēts un konfigurēts lietošanai centralizētās apkures vai dzesēšanas sistēmās vai citās apkures sistēmās.
Mikroplākšņu siltummaiņi — revolucionāra tehnoloģija, ko piedāvā Danfoss.MPHE raksturīga unikāla plākšņu kombinācija, kas nodrošina efektīvāku siltuma pārnesi nekā citi siltummaiņu modeļi.
XB61
XB61 ir lodēts vara siltummainis, kas konstruēts un konfigurēts lietošanai centralizētās apkures vai dzesēšanas sistēmās vai citās apkures sistēmās.Mikroplākšņu siltummaiņi — revolucionāra tehnoloģija, ko piedāvā Danfoss. MPHE raksturīga unikāla plākšņu kombinācija, kas nodrošina efektīvāku siltuma pārnesi nekā citi siltummaiņu modeļi.

XB66
XB66 ir vara lodējuma siltummainis, kas konstruēts un veidots lietošanai centralizētās apkures, dzesēšanas sistēmās vai citās apkures shēmās.Mikroplākšņu siltummaiņi — revolucionāra tehnoloģija, ko piedāvā Danfoss. MPHE raksturīga unikāla plākšņu kombinācija, kas nodrošina efektīvāku siltuma vadīšanu nekā iepriekšējie siltummaiņu modeļi.

XB71
XB71 is copper brazed heat exchanger, designed and configured for District Heating, District Cooling and other Heating applications.
Micro Plate Heat Exchangers - a revolutionary technology from Danfoss. Characterized by their unique plate pattern, MPHEs enable heat to be transferred more effectively than any previous model of heat exchangers.
XBDW22H
XBDW22 is double wall heat exchanger designed for application where the flow mediums are not allowed to mix. The double wall heat exchanger prevents primary media to be mixed with the secondary media if there is and internal leak in the unit.
Two stainless steel plates separate primary and secondary side with an air gap in between. In the event of a leak, the leaking media flows into the air gap to the outside, enabling visual detection of the leak applications.